Skip to main content

No-Code/Low-Code Hardware-Prototyping mit Analog Devices

Bildquelle: Tahsin/Stock.adobe.com; generated with AI

Von Michael Parks, PE (lizenzierter Ingenieur), für Mouser Electronics

Veröffentlicht am 14. Oktober 2024

Einführung

Mit der Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL von Analog Devices (Abbildung 1 und Abbildung 2) können Entwickler intelligente und sichere Geräte entwerfen, die sich mit einem Netzwerk verbinden lassen. Das Kit eignet sich ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen und enthält alles, was für den Einstieg benötigt wird, einschließlich der Hardware selbst, des Gehäuses, der Kabel und der Software.

Abbildung 1: Die AD-SWIOT1L-SL von Analog Devices ist eine Power-Entwicklungsplattform für vernetzte industrielle Applikationen. (Quelle: Mouser Electronics)

Abbildung 2: Blockschaltbild der AD-SWIOT1L-SL (Quelle: Analog Devices)

Die AD-SWIOT1L-SL wird über Single Pair Ethernet (SPE) an ein Netzwerk angeschlossen, bei dem die Daten über ein einziges verdrilltes Kabelpaar übertragen werden. Dadurch eignet sich die Plattform ideal für industrielle Umgebungen, in denen der Platz begrenzt sein kann. Das Kit enthält eine 10BASE-T1L-zu-USB-Adapterplatine, mit der der Benutzer die AD-SWIOT1L-SL zu Entwicklungszwecken an einen Computer anschließen kann.

Die AD-SWIOT1L-SL-Plattform ist mit dem Software-Toolset Scopy von Analog Devices kompatibel, mit dem das Gerät konfiguriert und Daten visualisiert werden können. Scopy ist eine vielseitige und leistungsstarke Applikation, die für die Arbeit mit verschiedenen Hardware-Plattformen von Analog Devices entwickelt wurde. Sie wird hauptsächlich für die Analyse von Signalen, die Visualisierung von Daten und das Debugging im Labor verwendet. Scopy bietet eine grafische Benutzeroberfläche (GUI), mit der Benutzer mit der Hardware wie Oszilloskopen, Generatoren und Analysatoren interagieren können, um die Erfassung und Analyse von Signalen zu vereinfachen. Außerdem bietet es die Möglichkeit, JavaScript-Code auf das zu testende Bauteil hochzuladen, um eine rudimentäre Programmierung der GPIO-Pins durchzuführen, die wir in diesem Demonstrationsprojekt verwenden werden.

Scopy bietet mehrere wichtige Funktionen:

  • GUI: Die GUI von Scopy erleichtert die Steuerung und Visualisierung der Daten vom AD-SWIOT1L-SL. Durch das intuitive Design können Benutzer schnell und einfach Messungen einrichten und durchführen, Wellenformen anzeigen und Signale analysieren.

  • Software-definiertes Oszilloskop: Mit Scopy kann die Plattform AD-SWIOT1L-SL als Zweikanal-Oszilloskop mit Funktionen wie Triggerung, Zeitbasisanpassung und verschiedenen Anzeigemodi eingesetzt werden.

  • Digitale E/A: Die Software kann die digitalen Eingangs- und Ausgangspins der AD-SWIOT1L-SL steuern und überwachen, was für die digitale Signalanalyse und Logiktests hilfreich ist.

  • Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Die Software unterstützt Skripting und Automatisierung, sodass Benutzer benutzerdefinierte Messeinstellungen erstellen und sich wiederholende Aufgaben automatisieren können. Diese Funktion ist für fortgeschrittene Benutzer, die komplexe Analysen durchführen müssen, ein großer Vorteil.

  • Plattformübergreifende Kompatibilität: Scopy ist für mehrere Betriebssysteme verfügbar, darunter Windows, macOS und Linux, und gewährleistet so eine breite Zugänglichkeit für Benutzer mit unterschiedlichen Computerumgebungen.

Die Kombination aus Scopy und der AD-SWIOT1L-SL-Plattform bietet ein leistungsfähiges und flexibles Toolset für das Prototyping von Prozesssteuerungs- und Industrieautomatisierungslösungen. Darüber hinaus bieten die Tools hervorragende Lehr- und Experimentierressourcen für Schüler, Lehrer und Bastler.

In diesem Projekt setzen wir das Entwicklungsboard AD-SWIOT1L-SL, zwei berührungslose Wassersensoren und eine Wasserpumpe ein, um einen Tank mit dem richtigen Flüssigkeitsstand zu versorgen. Wenn der untere Sensor kein Wasser mehr feststellt (d. h. der niedrige Füllstand im Tank erreicht ist), löst die Pumpe aus und fördert Wasser in den Tank, bis der obere Sensor Wasser feststellt (d. h. der hohe Füllstand im Tank erreicht ist).

Stückliste und Werkzeuge

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags betrug der Bestellwert der gesamten Stückliste (Tabelle 1) etwa 450 USD vor Versandkosten und Steuern.

Tabelle 1. Stückliste

Mouser-Teile-Nr.

Teilebeschreibung

MENGE

584-AD-SWIOT1L-SL

Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL von Analog Devices

1

209-AKM45US24

24 VDC-Netzteil von XP Power, 2 A Ausgang

1

426-SEN0204

Berührungsloser Wassersensor von DF Robot

2

485-3191

Leistungsrelais FeatherWing von Adafruit

1

 

Um dieses Projekt abzuschließen, benötigen Sie auch Zugriff auf das GitHub-Repository des Projektes.

Zusätzlich zur Stückliste benötigen Sie die folgenden Werkzeuge:

  • Wassertank (erforderlich)

  • Wasserpumpe, 24 VDC, bis zu 2 A (erforderlich)

  • Klebstoffe, wie z. B. Heißkleber

  • Kleine Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher

  • Drahtschneider/-abisolierer

  • Schere

  • Schrumpfschlauch

  • Kleine Spitzzange

  • Digitales Multimeter

  • Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung, PC mit Windows 10 oder neuer (erforderlich)

Hardware-Aufbau

Die Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL von Analog Devices arbeitet mit dem stromsparenden Arm® Cortex®-M4-Mikrocontroller MAX32650 mit 128 MB externem RAM und 8 MB externem Flash-Speicher. Die Sicherheit wird durch den Sicherheitscoprozessor MAXQ1065 gewährleistet. Das Board enthält außerdem den AD74413R, einen per Software konfigurierbaren Vierkanal-Eingang und -Ausgang, sowie die MAX14906 Vierkanal-ICs für industrielle digitale Ausgänge/digitale Eingänge, die das Multiplexen mehrerer analoger und digitaler Funktionen auf vier Kanälen ermöglichen, die per Software unabhängig voneinander für folgende Funktionen konfiguriert werden können:

  • Stromausgang oder -eingang

  • Spannungsausgang oder -eingang

  • Digitaler Ausgang oder Eingang

  • Messung mit einem Temperaturwiderstandsdetektor (Resistance Temperature Detector, RTD)

Für Applikationen, die hohe Stromstärken erfordern, kann das System über eine externe 24-V-Versorgung gespeist werden, und der Benutzer kann bis zu 1,2 A auf jedem der als digitale Ausgänge konfigurierten Kanäle ausgeben.

Der integrierte ADIN1110 MAC/PHY bietet eine 10 MBit/s Single-Pair 10BASE-T1L Ethernet-Schnittstelle, die eine Ferndatenerfassung und Gerätekonfiguration ermöglicht. Diese Schnittstelle kann in Verbindung mit dem LTC9111 Powered Device (PD)-Controller auch zur Stromversorgung des Systems über die Single-Pair-Power-over-Ethernet (SPoE)-Technologie verwendet werden. Auf diese Weise werden Strom und Daten für das System über das gleiche Kabel bereitgestellt, was die Verkabelungsinfrastruktur erheblich vereinfacht und die Kosten reduziert.

Beginnen wir damit, jedem der vier AD74413R-Kanäle die benötigte Funktion zuzuweisen. Wir werden einen der Spannungsausgänge so konfigurieren, dass er die 5-V-Quelle und den GND-Anschluss für beide Sensoren bereitstellt (Tabelle 2).

Tabelle 2. AD74413R-Pinbelegung

AD74413R-Kanal

Verwendungszweck

1

Ausgangsspannung (5 V)

2

Digitaler Eingang (Sensor niedriger Wasserstand)

3

Digitaler Eingang (Sensor hoher Wasserstand)

4

Relaissteuerung

 

Anschließen der Wassersensoren

In diesem Projekt verwenden wir zwei berührungslose Wassersensoren, um den niedrigen und hohen Füllstand des Tanks zu messen. Berührungslose Sensoren sind bei der Nachrüstung bestehender Infrastrukturen hilfreich, da sie zerstörungsfrei installiert werden können. Dies erleichtert auch die Wartung und Reparatur der Sensoren.

Der berührungslose Sensor erkennt Wasser durch Messung der Kapazitätsänderungen bei Annäherung der Flüssigkeit. Wenn Wasser in die Nähe kommt, stört seine Kapazität die Basiskapazität des Sensors. Diese Veränderung wird von einem Controller-Chip in ein elektrisches Signal umgewandelt. Überschreitet die Veränderung einen Schwellenwert, so zeigt dies an, dass die Flüssigkeit den Sensorpunkt erreicht hat. Der Ausgang wird auf „high“ gesetzt, und eine integrierte LED wird ebenfalls ausgelöst.

Gehen Sie bei der Verdrahtung der Wassersensoren wie folgt vor (Abbildung 3):

  1. Verbinden Sie den Kanal 2 von AD74413R mit dem Pin VIN des Wassersensors (brauner Draht).

  2. Verbinden Sie den GND-Pin von Kanal 2 des AD74413R mit dem GND-Pin des Wassersensors (blauer Draht).

  3. Verbinden Sie den OUT-Pin des Wassersensors (gelbes Kabel) mit dem digitalen Eingangspin von Kanal 2 des AD74413R.

  4. Verbinden Sie den MODE-Auswahlpin je nachdem, ob Sie einen normalerweise offenen (normally open, NO) oder normalerweise geschlossenen (normally closed, NC) Ausgang wünschen, wenn Wasser erkannt wird. Lassen Sie das schwarze Kabel für einen NO-Betrieb getrennt. Für einen NC-Betrieb verbinden Sie das schwarze Kabel mit GND. Wir werden einen NO-Ausgang verwenden, lassen Sie also das schwarze Kabel getrennt.

  5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für den zweiten Wasserstandssensor. Der einzige Unterschied besteht darin, dass in den Schritten 2 und 3 der zweite Sensor an Kanal 3 angeschlossen wird.

Abbildung 3: Schaltplan für das Projekt. (Quelle: Green Shoe Garage)

Anschließen der Wasserpumpe

Die Wasserpumpe benötigt eine externe 24-VDC-Stromquelle, sodass wir sie mit einer Relais-Steuerplatine aktivieren müssen. Die Pumpe erhält ihre Befehle und Steuerungen von einem digitalen Pin auf der Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL. Wir verwenden Kanal 4 des AD74413R als digitalen Ausgang und verbinden ihn mit dem Steuerpin-Eingang der Relais-Steuerplatine.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Relais zu verdrahten:

  1. Verbinden Sie den digitalen Pin von Kanal 4 mit dem Steuereingang der Relaissteuerplatine.

  2. Verbinden Sie den GND-Pin von Kanal 4 mit dem GND-Pin der Relaissteuerplatine.

  3. Verbinden Sie den Pluspol der 24-VDC-Stromquelle mit dem NO-Anschluss der Relaissteuerplatine.

  4. Verbinden Sie den Pluspol der Wasserpumpe mit dem COM-Anschluss der Relaissteuerplatine.

  5. Verbinden Sie den Minuspol der Wasserpumpe mit dem Minuspol der 24-VDC-Stromquelle.

Softwareentwicklung

Dieses Projekt wird Scopy und Microsoft Visual Studio Code verwenden, die beide für Windows, macOS und Linux verfügbar sind. Wir verwenden Windows.

Zum Erstellen der JavaScript-Datei für das Projekt können Sie einen einfachen Texteditor oder Visual Studio Code verwenden.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags ist die Hauptversion von Scopy nicht mit der Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL kompatibel. Hierfür laden Sie bitte das Scopy AD-SWIOT1L-SL-Plugin herunter.

Scopy-Setup

Sobald Sie Scopy heruntergeladen und installiert haben, starten Sie die Applikation.

Da die Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL nicht über einen integrierten USB-Anschluss verfügt, müssen Sie sie über die 10BASE-T1L-zu-USB-Adapterplatine mit dem Host-Computer verbinden. Verbinden Sie die Adapterplatine und die Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL mit dem mitgelieferten orangefarbenen Kabel (Abbildung 4). Verbinden Sie anschließend die Adapterplatine über ein Micro-USB-Kabel mit dem Host-Computer.

Abbildung 4: Verwenden Sie die Adapterplatine, um die Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL zur Programmierung an den Host-Computer anzuschließen. (Quelle: Analog Devices)

Wenn die Applikation AD-SWIOT1L-SL nicht automatisch erkennt, geben Sie die IP-Adresse 169.254.97.40 in das Feld URI ein und klicken Sie dann auf Verify (Überprüfen) (Abbildung 5). Wenn die Karte erfolgreich erkannt wurde, wird sie im oberen Bereich der Applikation angezeigt. Klicken Sie dann auf Connect (Verbinden), um das Setup-Fenster zu öffnen (Abbildung 6).

Abbildung 5: Wenn die Applikation AD-SWIOT1L-SL nicht automatisch erkennt, geben Sie die IP-Adresse 169.254.97.40 in das Feld URI ein und klicken Sie dann auf Verify (Überprüfen). (Quelle: Green Shoe Garage)

Abbildung 6: Das Hinzufügen der Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL und die Konfiguration der Funktionen in Scopy sind einfach. (Quelle: Green Shoe Garage)

Wichtige Funktionen und Variablen

In diesem Abschnitt beschreiben wir einige wichtige Funktionen und Variablen und stellen benutzerdefinierten Code bereit, den wir in Scopy laden werden.

 

launcher.reset()

Diese Funktion initialisiert die Hardware und bereitet AD-SWIOT1L-SL auf die Ausführung des Skripts vor.

 

dio.running

Diese Variable aktiviert oder deaktiviert die I/O-Kanäle wie folgt:

  • Wird die Variable auf TRUE gesetzt, bedeutet dies, dass I/O aktiviert ist.

  • Wird die Variable auf FALSE gesetzt, bedeutet dies, dass I/O deaktiviert ist.

 

dio.dir[X]

Wenn Sie die Variable auf TRUE setzen, wird der I/O-Kanal als OUTPUT (Ausgang) festgelegt.

Wird die Variable auf FALSE gesetzt, wird der I/O-Kanal als INPUT (Eingang) festgelegt.

 

dio.out[X]

Wird die Variable auf TRUE gesetzt, wird der Ausgang des I/O-Kanals auf HIGH gesetzt.

Wird die Variable auf FALSE gesetzt, wird der Ausgang des I/O-Kanals auf LOW gesetzt.

 

osc.channels[X].enabled

Wird die Variable auf TRUE gesetzt, wird der Ausgang des Oszilloskopkanals auf HIGH gesetzt.

Wird die Variable auf FALSE gesetzt, wird der Ausgang des Oszilloskopkanals auf LOW gesetzt.

 

osc.channels[0].volts_per_div = 1

Eine Variable zur Einstellung der vertikalen Achse des Oszilloskops, gemessen in Volt pro Teilung.

 

var ppX = osc.channels[0].peak_to_peak

Die Funktion peak_to_peak() erfasst die momentane Spitze-Spitze-Spannung des abgefragten Kanals.

 

funktion check_tank()

Diese Funktion enthält den benutzerdefinierten Code, der für den Betrieb unseres Wasserpumpensystems erforderlich ist. Sie prüft den Status der oberen und unteren Sensoren und sendet entsprechend ein Steuersignal an die Relais-Steuerplatine.

function check_tank(){

    var lower_sensor_status = dio.out[1]

    var upper_sensor_status = dio.out[2]

 

    if (lower_sensor_status == 0) {   // unterer Sensor erkennt KEIN Wasser

        dio.out[3] = true             // Pumpe einschalten

    }

 

    if (upper_sensor_status == 1) {   // oberer Sensor erkennt Wasser

        dio.out[3] = false            // Pumpe ausschalten

    }

 

    msleep(1000)

    dio.running = false

}

 

function set_oscilloscope()

Diese Funktion initialisiert das Software-definierte Oszilloskop von Scopy. Die Unterfunktionen imitieren die Steuerung, die man auf der Schnittstelle eines physischen Oszilloskops erwarten würde.

function set_oscilloscope(){

   

    /* Oszilloskop-Kanal 1 einschalten  */

osc.channels[0].enabled = true

osc.channels[1].enabled = true

osc.channels[2].enabled = true

osc.channels[3].enabled = true

   

    /* Volts/Div auf 1V/div einstellen */

osc.channels[0].volts_per_div = 1

osc.channels[1].volts_per_div = 1

osc.channels[2].volts_per_div = 1

osc.channels[3].volts_per_div = 1

   

    /* Zeitbasis auf 1 ms einstellen */

    osc.time_base = 0.001

   

    /* Zeitposition auf 0 s einstellen */

    osc.time_position = 0

   

    /* Oszilloskop starten */

    osc.running = true

}

 

function main()

Dies ist die Hauptschleife, die nach der Systeminitialisierung läuft. Hier können weitere Unterfunktionen hinzugefügt werden, um die Funktionalität des Systems zu erweitern.

function main(){

    set_dio()

    check_tank()

    msleep(1000)

    set_oscilloscope()

    msleep(1000)

var pp1 = osc.channels[0].peak_to_peak

var pp2 = osc.channels[0].peak_to_peak

var pp3 = osc.channels[0].peak_to_peak

var pp4 = osc.channels[0].peak_to_peak

    printToConsole(pp1)

    printToConsole(pp2)

    printToConsole(pp3)

    printToConsole(pp4)

}

Firmware-Upload, Endmontage und Fehlerbehebung

Da Sie nun wissen, wie die Firmware aufgebaut ist und wie sie funktioniert, laden Sie das Skript mithilfe des Debugger-Tools von Scopy hoch.

Um den Debugger in Scopy zu öffnen, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass er im Gerätemenü sichtbar ist:

  1. Schließen Sie die Applikation Scopy.

  2. Gehen Sie zu C:\Users\<your_username>\AppData\Roaming\ADI.

  3. Öffnen Sie die Datei Scopy ini.

  4. Ändern Sie die Debugger-Eigenschaft der Launcher-Gruppe von false zu true (Abbildung 7).

  5. Schließen Sie die Datei und öffnen Sie Scopy erneut.

Abbildung 7: Der Debugging-Modus muss durch Konfigurieren einer .ini-Datei im Installationsordner der Scopy-Applikation aktiviert werden. (Quelle: Analog Devices)

Sobald Sie Scopy neu gestartet haben, laden Sie das Skript gemäß den Anweisungen im Scopy Scripting Guide (Skript-Handbuch für Scopy) (Abbildung 8).

Abbildung 8: Skripte können auf der Entwicklungsplattform über das Debugger-Menü hinzugefügt werden. (Quelle: Analog Devices)

Montage

  1. Bringen Sie den oberen und unteren Sensor am Tank an, den Sie überwachen und steuern möchten. Achten Sie darauf, dass sie fest und so flach wie möglich auf der Außenfläche des Tanks sitzen.

  2. Schließen Sie die Wasserquelle an die Wasserpumpe an.

  3. Schließen Sie einen Schlauch an den Ausgang der Wasserpumpe an und stecken Sie das offene Ende in den Tank.

  4. Stellen Sie sicher, dass die Elektronik und die Stromversorgung in einem sicheren Abstand zu Wasserquellen und dem Tank liegen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Projekt haben, finden Sie im Folgenden einige Tipps zur Fehlerbehebung, die wir während der Entwicklung entdeckt haben:

  • Stellen Sie sicher, dass die Relaissteuerplatine entsprechend der Software verdrahtet ist. Das heißt, je nachdem, ob Sie das Relais als Schließer oder Öffner verwenden, spiegelt die Software dies im Steuerausgang von Kanal 4 wider (Active High oder Active Low).

  • Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den für den Betrieb der Pumpe erforderlichen Strom liefern kann. Prüfen Sie die Angaben in den Technischen Daten Ihrer Pumpe und Ihres Netzteils, um die Kompatibilität sicherzustellen.

  • Verwenden Sie die „Signal Scope“-Funktion in Scopy, um zu sehen, wie die I/O-Kanäle auf Eingangsänderungen reagieren.

  • Wenn der Wasserstandssensor nicht durch das Vorhandensein von Flüssigkeit ausgelöst wird, unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Sensor, öffnen Sie das Sensorgehäuse, verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Empfindlichkeit einzustellen, und schließen Sie die Stromzufuhr wieder an.

  • Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zwischen dem Sensor und der Entwicklungsplattform AD-SWIOT1L-SL sicher und korrekt verdrahtet sind. Überprüfen Sie das Verdrahtungsschema in Abbildung 2.

  • Achten Sie auf ein Klickgeräusch, wenn das mechanische Relais schaltet. Wenn Sie es nicht hören, empfängt das Relais das Signal möglicherweise nicht oder es ist defekt.

  • Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (AD-SWIOT1L-SL, Relais-Platine, Pumpe und Netzteile) eine gemeinsame Masse haben, um Masseschleifen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

  • Schließen Sie die Pumpe vorübergehend direkt an die 24-V-Stromversorgung an, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert. Auf diese Weise kann festgestellt werden, ob die Pumpe oder der Relais-Steuerkreis das Problem ist.

Fazit

Die Plattform AD-SWIOT1L-SL von Analog Devices ist ein leistungsfähiges Development Kit für das Prototyping intelligenter und sicherer industrieller Geräte, die sich mit einem Netzwerk verbinden können, das die 10Base T1L-Technologie unterstützt.

Die mitgelieferte Scopy-Software ermöglicht die Interaktion mit den Hardware-Bauteilen über eine grafische Benutzeroberfläche, sodass eine komplexe Programmierung nicht erforderlich ist. Dadurch ist es für Personen ohne oder mit nur wenig Programmiererfahrung einfacher, Prototypen mit entsprechenden Funktionen zu entwickeln. Mit der Scopy-Skripting-Umgebung, die mit wenig Code auskommt, werden einfache, vorab geschriebene Blöcke und visuelle Tools bereitgestellt, um die Entwicklung zu vereinfachen. Dadurch sind komplexere Applikationen als ohne Code möglich, aber es sind dennoch keine umfangreichen Programmierkenntnisse erforderlich. Zu den Vorteilen dieser No-Code-/Low-Code-Entwicklung, die durch AD-SWIOT1L-SL von Analog Devices und das Scopy-Tool ermöglicht wird, zählen:

  • Schnellere Entwicklungszeiten: Durch den Wegfall umfangreicher Programmierarbeiten können Applikationen schneller entwickelt werden.

  • Verbesserte Zugänglichkeit: Diese Plattformen ermöglichen es technisch nicht versierten Benutzern, Lösungen zu erstellen, ohne auf professionelle Programmierer angewiesen zu sein.

  • Geringere Kosten: Da weniger professionelle Entwickler benötigt werden, können die Entwicklungskosten gesenkt werden.

Über den Autor

Michael Parks, PE (Professional Engineer, lizenzierter Ingenieur), ist ein freiberuflicher Autor für Mouser Electronics und Inhaber von Green Shoe Garage, einem Studio für kundenspezifisches Elektronikdesign und Technologieberatung mit Sitz im Süden von Maryland (USA). Er produziert den Podcast S.T.E.A.M. Power und schafft damit ein öffentliches Bewusstsein für technische und wissenschaftliche Themen. Michael ist außerdem zugelassener Ingenieur im Staat Maryland und hat einen Master-Abschluss in Systemtechnik von der Johns Hopkins University.

Weitere Inhalte von Michael Parks