Skip to main content

GitHub für die Hardware-Entwicklung nutzen

(Quelle: GitHub)

In der Welt der Embedded-Systeme und der Hardwareentwicklung sind Zusammenarbeit, Versionskontrolle und Rückverfolgbarkeit wichtige, aber oft übersehene Bestandteile des Entwicklungsprozesses. Softwareentwickler nutzen seit langem Git und Plattformen wie GitHub®, um ihre Codebases effizient zu verwalten. Die Leistungsfähigkeit von GitHub geht jedoch weit über Code-Repositorys hinaus. Heute nutzen Hardware-Entwickler, PCB-Designer und Entwickler von Embedded-Systemen GitHub, um Schaltpläne, PCB-Layouts, Firmware, Dokumentation und sogar Fertigungsdateien zu verwalten.

In diesem Blogbeitrag untersuchen wir, wie GitHub zu einer zentralen Drehscheibe für Hardware-Design-Workflows werden kann, die eine bessere Zusammenarbeit, Reproduzierbarkeit und Projekttransparenz ermöglicht.

GitHub für die Hardware-Entwicklung

Traditionell leidet die Hardwareentwicklung unter fragmentierten Dateiverwaltungspraktiken, bei denen Schaltpläne an einem Ort, PCB-Layouts auf einem lokalen Laufwerk, Firmware in einem anderen Repository – sofern überhaupt versioniert – und Dokumentation auf verschiedenen Cloud-Diensten oder internen Netzwerken gespeichert sind.

Durch die Vereinheitlichung dieser Elemente unter einem Git-basierten System wie GitHub können Teams alles versionieren – nicht nur Code, sondern auch Schaltpläne, Stücklisten (BOMs), Gerber-Dateien und Designprüfungen. Entwickler können teamübergreifend zusammenarbeiten und Designs mit Firmware-, Maschinenbau- und Testentwicklern an einem Ort teilen. Dieser Ansatz verbessert die Rückverfolgbarkeit, da nachvollziehbar ist, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat, und detaillierte Historien die Änderungen klar dokumentieren. Außerdem ermöglicht er eine kontinuierliche Integration und Automatisierung, da bei jeder Änderung im Repository automatisch Firmware erstellt oder Dokumentation generiert werden kann.

Was sollte in einem Hardware-GitHub-Repository gespeichert werden?

Schauen wir uns einmal an, was ein gut strukturiertes GitHub-Repository für Embedded-Systeme enthalten könnte:

Schematik

Die meisten modernen EDA-Tools (Electronic Design Automation), darunter KiCad, Altium Designer und EasyEDA, speichern Schaltpläne als textbasierte Dateien oder strukturiertes XML. Dadurch sind sie mit den Diff- und Merge-Fähigkeiten von Git kompatibel. Am besten organisieren Sie Schaltpläne nach Subsystemen oder Board-Revisionen in dedizierten Verzeichnissen:

/hardware/schemata/v1.0/

/hardware/schemata/v2.0/

PCB-Layouts

PCB-Layout-Dateien, wie z. B. KiCad .kicad_pcb oder Altium .PcbDoc, können zusammen mit Schaltplänen gespeichert werden. GitHub macht es einfach, Designänderungen im Laufe der Zeit nachzuverfolgen, indem Änderungen wie Layer-Modifikationen, Routing-Updates oder Footprint-Swaps verfolgt werden, wobei jeder „Commit“ mit einer Beschreibung der Gründe für die Änderung verknüpft ist. Entwickler sollten Fertigungsausgaben wie Gerber-Dateien und Bohrdateien aus Gründen der Übersichtlichkeit in separaten Ausgaben oder Fertigungsverzeichnissen ablegen:

/hardware/manufacturing/v1.0/

/hardware/manufacturing/v2.0/

Firmware

GitHub eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Firmware-Quellcode, unabhängig davon, ob dieser in C, C++ oder Assembly geschrieben ist. Durch die direkte Verknüpfung des Firmware-Repositorys mit bestimmten Hardware-Revisionen wird sichergestellt, dass der richtige Code mit der richtigen Hardware-Version verknüpft wird. Die Verwendung von Tags oder Branches, die nach Hardware-Revisionen benannt sind (z. B. rev1.0, rev2.0), ermöglicht eine enge Verknüpfung zwischen Hardware und Firmware. Darüber hinaus kann die Verwendung von Feature-Branches für wesentliche Designänderungen (z. B. feature/add-usb-interface) und Revision-Branches für Hardware-Versionen (z. B. hardware/rev1.1) die Firmware-Verwaltung verbessern.

Mechanische Zeichnungen

Wenn Ihre Hardware Gehäuse, Halterungen oder benutzerdefinierte Teile umfasst, kann GitHub Quelldateien (z. B. STEP, STL, DXF) oder exportierte Zeichnungen (PDFs) für mechanische Designs speichern. Diese Dateien können in den Ordnern /mechanical/ oder /enclosure/ innerhalb des Repositorys gespeichert werden. Die Bereitstellung von mechanischen Konstruktionsdateien kann besonders für potenzielle Kunden attraktiv sein, die bereits 3D-Drucker besitzen, und bedeutet, dass Sie weniger Lagerbestände vorhalten müssen.

Dokumentation

Die Dokumentation wird oft übersehen, ist jedoch für die langfristige Nachhaltigkeit eines Projekts von entscheidender Bedeutung. GitHub bietet hervorragende Tools, um die Hardware-Entwicklung organisiert und auf dem neuesten Stand zu halten. Eine klare, gut geschriebene README.md-Datei dient als benutzerfreundlicher Einstiegspunkt für das Projekt, während ein dediziertes /docs/-Verzeichnis detaillierte Konstruktionshinweise, Einrichtungsanweisungen, BOMs und Testverfahren enthalten kann. Mit einem Wiki oder GitHub-Seiten lässt sich formatierte Dokumentation direkt aus dem Repository heraus hosten. Markdown-Dateien eignen sich ideal zum Verfassen von Designnotizen, Anleitungen und Übersichten. Sie können Bilder, Screenshots, Diagramme und Links zu Datenblättern oder Lieferantenseiten enthalten, sodass alle wichtigen Details an einem leicht zugänglichen Ort gespeichert sind.

Test- und Validierungsdaten

Mit GitHub lassen sich Testskripte, Validierungsdaten und sogar Ergebnisse in einem Repository speichern. Automatisierte Testskripte können wie jeder andere Code versioniert werden, und Ergebnisprotokolle können zukünftigen Teams dabei helfen, Probleme zu reproduzieren oder zu debuggen.

Organisation des Repository

Ein gut durchdachter Aufbau des Repositorys ist entscheidend, damit es während des gesamten Designprozesses sinnvoll genutzt werden kann. Dieser Aufbau sollte Quellen für Schaltpläne und PCB von generierten Fertigungsdateien trennen und Firmware-Build-Artefakte aus src heraushalten. Darüber hinaus bietet ein effektiver Aufbau einen eigenen Platz für mechanische CAD-Daten (Computer Aided Drafting) und hält Dokumente für BOM, Anleitungen und Designnotizen bereit, die tatsächlich gelesen werden. Bei der Verwendung von GitHub zur Organisation befinden sich Tests und Skripte für die kontinuierliche Integration (CI) neben dem Code, den sie validieren, während die README.md-Datei auf oberster Ebene erklärt, wie die PCB erstellt, programmiert und geordert wird, und die LICENSE-Datei die Wiederverwendung erläutert. Zusammen mit dem Large File Storage (LFS) von Git für große Binärdateien (z. B. STEP, STL, PDFs) und textfreundlichen Formaten wie KiCad für Schaltpläne und PCBs sorgt dieser Aufbau für übersichtliche Diff-Dateien, fokussierte Reviews und reproduzierbare Releases. Ein typisches Hardware-Projekt für Embedded-Systeme könnte wie folgt aussehen:

/hardware/

    /schematics/

    /pcb_layouts/

    /manufacturing_outputs/  (Gerber, Bohrdateien, Montagezeichnungen)

/firmware/

    /src/

    /bin/

/mechanical/

    /models/  (STEP, STL)

    /drawings/

/docs/

    /BOMs/

    /assembly_guides/

    /design_notes/

/test/

    /scripts/

    /results/

/ci_scripts/ (für Automatisierungsaufgaben)

README.md

LICENSE

Best Practices für Zusammenarbeit und Workflow

Hardware entwickelt sich schnell weiter – und ist bei Defekten teuer. Daher muss das Repository mehr sein als nur ein Code-Speicherort. Es sollte die einzige Quelle für Schaltpläne, Layouts, Firmware, Fertigungsdateien und Entscheidungen sein. Betrachten Sie GitHub als ein schlankes Produktlebenszyklusmanagement (PLM): Verwenden Sie Branches, um riskante Änderungen zu isolieren, Pull-Anfragen, um interdisziplinäre Überprüfungen durchzuführen, und Issues und Boards, um die Arbeitsabläufe in den Bereichen Elektrik, Mechanik und Firmware aufeinander abzustimmen. Verknüpfen Sie jedes Artefakt mit einer Diskussion, einer Entscheidung und einer Veröffentlichung, um die Rückverfolgbarkeit von der Skizze auf einer Serviette bis zum ausgelieferten Produkt zu gewährleisten. Die folgenden Vorgehensweisen zeigen, wie Sie dieses Prinzip in einen täglichen Arbeitsablauf umsetzen können, der von einem einzelnen Entwickler bis hin zu einem Hardware-Team in einem Unternehmen skalierbar ist.

Pull-Anfragen und Code-Reviews

Pull-Anfragen und Code-Reviews können für Änderungen an Schaltplänen oder Layouts genauso verwendet werden wie für Firmware. Teams können Unterschiede in Schaltplan-Dateien überprüfen – insbesondere bei der Verwendung textfreundlicher Formate wie KiCad .sch – und Designentscheidungen im Kontext diskutieren. Selbst für Schaltpläne und PCB-Dateien bieten Pull-Anfragen eine formalisierte Möglichkeit, Designänderungen vorzuschlagen, zu überprüfen und zu verfeinern, bevor sie in den Hauptzweig integriert werden. Dieser Prozess fördert interdisziplinäre Überprüfungen, beispielsweise durch die Kontrolle der Pin-Zuweisungen oder der Auswahl der Steckverbinder durch Firmware-Entwickler, während die Diskussions-Threads von GitHub dabei helfen, Designentscheidungen zu dokumentieren.

Issues und Projekt-Boards

Verfolgen Sie Bugs, Hardwarefehler und Aufgaben mit GitHub Issues. Organisieren Sie diese in Meilensteinen oder Kanban-Boards, um die Hardware- und Firmware-Entwicklung parallel zu verwalten.

Git LFS

PCB-Design-Dateien, 3D-Modelle und hochauflösende Dokumentationen können die Dateigrößenbeschränkungen von GitHub überschreiten. Verwenden Sie Git LFS, um diese effizient zu verwalten, da es große Binärdateien verarbeiten kann, ohne das Repository zu überladen.

Release-Tagging und Verknüpfung

Kennzeichnen Sie Releases, die Hardware-Revisionen mit Firmware-Versionen abgleichen (z. B. rev1.0-fw1.0), damit Sie die genauen Design-Dateien, Firmware und Dokumentation, die in einem bestimmten Release verwendet wurden, leicht finden können. Verknüpfen Sie Probleme direkt mit Commits oder Pull-Anfragen, um Bugfixes oder Designänderungen zu dokumentieren.

CI/CD für Hardware-Projekte

Kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung („Continuous Integration/Continuous Delivery“, CI/CD) ist zwar in der Softwareentwicklung Standard, wird aber auch für Hardwareprojekte immer wertvoller. Teams können beispielsweise GitHub Actions oder andere CI-Tools verwenden, um Firmware automatisch zu kompilieren, sobald neuer Code gepusht wird. Die Dokumentation kann automatisch generiert werden, indem Markdown-Dateien in PDFs konvertiert oder BOMs direkt aus Quelldateien exportiert werden. Skripte können Designregelprüfungen ausführen, um Layoutbeschränkungen zu überprüfen oder die Konsistenz der Schaltpläne sicherzustellen. So kann beispielsweise ein Commit im Firmware-Verzeichnis einen automatisierten Build auslösen, während eine Aktualisierung des Dokumentationsordners die neuesten Dokumente neu generieren und auf GitHub Pages veröffentlichen kann.

Integration von GitHub mit Add-ons von Drittanbietern

Die Integration von Drittanbieter-Tools wie Kitspace in GitHub bietet eine elegante Lösung für die gemeinsame Nutzung von PCB-Design-Dateien auf eine Weise, die einfach zugänglich, transparent und fertigungsreif ist. Kitspace verbindet sich direkt mit Ihrem öffentlichen GitHub-Repository und generiert automatisch eine umfangreiche, durchsuchbare Projektseite, die gerenderte Board-Vorschauen, BOMs und Links zu PCB-Herstellern und Distributoren enthält. Durch einfaches Hinzufügen einer .kitspace.yaml-Konfigurationsdatei zum Repository und Befolgen der Konventionen von Kitspace, insbesondere für KiCad-Projekte, können Hardware-Entwickler ihren Mitarbeitern, Herstellern und der breiteren Community eine interaktive Ansicht ihres Designs bieten, ohne dass spezielle Software zum Öffnen der Dateien erforderlich ist. Diese Integration optimiert die Zusammenarbeit und erleichtert die Synchronisierung und den Zugriff auf Dokumentationen, Schaltpläne, Layouts und Fertigungsergebnisse.

GitHub-Einschränkungen für Hardware-Projekte

GitHub bietet zwar eine leistungsstarke Grundlage für Hardware-Projekte, es gibt jedoch einige wichtige Punkte zu beachten. PCB-Layout-Dateien, die als Binärdateien gespeichert sind, können nicht sinnvoll verglichen werden. Daher ist es am besten, wann immer möglich textbasierte EDA-Tools zu verwenden. Das Zusammenführen von Änderungen an Schaltplänen oder Layouts kann ohne gute Koordination ebenfalls eine Herausforderung darstellen. Daher sollten Teams Branches mit Bedacht einsetzen und häufig kommunizieren, um Konflikte zu vermeiden. Darüber hinaus hat GitHub eine Dateigrößenbeschränkung von 100 MB pro Datei, sodass für sehr große Designs oder mechanische Baugruppen möglicherweise Git LFS oder eine alternative Hosting-Lösung erforderlich ist.

Fazit

GitHub ist längst nicht mehr nur für reine Softwareprojekte gedacht. Da die Hardwareentwicklung immer komplexer und kollaborativer wird, sind Versionskontrollsysteme wie Git zu unverzichtbaren Werkzeugen für die Verwaltung aller Elemente geworden, von Schaltplänen und PCB-Layouts bis hin zu Firmware, mechanischen Dateien und Dokumentation. Durch die Einbindung der Hardware in die gleichen strukturierten, nachverfolgbaren Workflows, auf die sich Softwareteams verlassen, können Entwickler einen neuen Grad an Effizienz, Reproduzierbarkeit und Teamarbeit erreichen.